This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:有关组装前器件寿命的一般问题

Guru**** 2556090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590156/tps56121-general-question-with-regards-to-part-age-prior-to-assembly

器件型号:TPS56121

你(们)好

我有一个关于组装前零件年龄的一般性问题。 如果零件自制造到装配后已有4年的历史、您建议仍使用它吗?  

所涉及的器件是 TPS56121DQPT、它是在1340 (2013年第40周)制造的、您是否预见 到将这些器件放在 PCB 上并使用它们可能会带来任何复杂问题? 在组装之前处理旧器件的任何其他指南?  

此致

 

Mateusz Stanislawski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的消息来源建议、如果器件采用密封封装、则使用5年。 打开密封封装后、请遵循 MSL 指南。 但是、检查 ATSS 旅行者(你可以做...) 州包装货架期为2年、开放楼层寿命为1年。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道什么是 ATSS 旅行者——你能向我解释一下什么是 ATSS 旅行者,我在哪里能找到它吗?


    此致

    Mateusz Stanislawski
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ATSS 是包含特定于 IC 制造、测试和封装的文档的系统。  它是 TI 的内部资源。  它确实包含您要查找的特定信息。  密封 IC 封装的 MSL 标签上应显示相同的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、
    以下是 TPS56121产品文件夹中的链接
    www.ti.com/.../materialcontentsearch.tsp

    它是 MSL 级别2。

    湿敏等级与某些半导体的封装和处理预防措施有关。 MSL 是一种电子标准、适用于潮湿敏感型器件暴露在室温条件下的时间段(1级为30°C/85%RH;所有其他级别为30°C/60%RH)。


    MSL 6–使用前必须进行烘烤
    MSL 5A–24小时
    MSL 5–48小时
    MSL 4–72小时
    MSL 3–168小时
    MSL 2A–4周
    MSL 2–1年
    MSL 1–无限制

    因此、对于2级、该器件经认证可在存储在30C 60%相对湿度或更低温度下使用。

    如果存储时间较长、则在回流之前可能需要进行"预烘烤"。
    本应用手册可能有所帮助; www.ti.com/.../spraby1.pdf