This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:有关 TLV1117CDCYR 的查询

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591144/tlv1117-enquiry-on-tlv1117cdcyr

器件型号:TLV1117

尊敬的先生/女士:

 

我们在项目中使用可调节 LDO 稳压器 TLV1117CDCYR。 当该 LDO 稳压器的负载至输出端被移除时、输出引脚比调节引脚大1.31V。 但是、当负载电流为15mA 时、电压从1.31V 降至1.27V。

 

从下面提取的数据规格中、这是否意味着负载电流必须在10mA 至800mA 范围内、以便输出引脚和调节引脚之间的电压差将非常接近基准电压1.25V?

 


 

在第8.4.3节中、偏置电流是指5mA 还是80uA? 我可以说、如果没有负载、输出电压更高是正常的吗? 谢谢。

 


 

 

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出引脚的最小电流由"最小负载电流"规格定义。

      通常通过将 R1调整为来满足此最小负载电流要求:  

         R1≤( Vref/5mA)