请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 我将对照 slva559.pdf 中的计算结果查看现有的 TPS55340设计。 这是一个很好的应用手册、谢谢!
我想知道等式24是否有拼写错误。 文本指出、该公式用于10%纹波(0.1)、但该公式的分母使用(0.01)、似乎用于1%纹波。 这是拼写错误还是我遗漏了什么?
作为参考、我的现有设计工作良好、具有一个10uF 的输入电容器、公式24的结果显示最小输入电容为67uF。 6.7 μ F 会更有意义、因此这就是我提出的原因。
谢谢、
John D