This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340 - slva559.pdf 第2.8条输入电容器拼写错误?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570499/tps55340-tps55340---slva559-pdf-clause-2-8-input-capacitor-typo

器件型号:TPS55340

我将对照 slva559.pdf 中的计算结果查看现有的 TPS55340设计。  这是一个很好的应用手册、谢谢!  


我想知道等式24是否有拼写错误。  文本指出、该公式用于10%纹波(0.1)、但该公式的分母使用(0.01)、似乎用于1%纹波。  这是拼写错误还是我遗漏了什么?  

作为参考、我的现有设计工作良好、具有一个10uF 的输入电容器、公式24的结果显示最小输入电容为67uF。  6.7 μ F 会更有意义、因此这就是我提出的原因。  

谢谢、

John D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很好的发现 是的、这应该是10%。 我还 µF 了一倍的检查结果、即在我给出的15.4 μ s 结果中使用10%的结果。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴能提供帮助。 感谢您提供出色的应用手册!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    还有一个问题。  在第5页的 slva599.pdf 中、您在 IOUTmax 的公式8中提到了"ILIMmin"。  我在其他任何地方都看不到该参数引用。  这是什么意思?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "ILIMmin"是指 TPS55340的最小峰值电流限制、可在 TPS55340的数据表中找到。 我现在看到它不是很清楚、因为它上没有文本、所以当我们修正方程式中的拼写错误时、我将添加一些解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 有道理。