This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:误差放大器、光耦合器和 UC3843 COMP 引脚中的开关噪声是否重要?

Guru**** 2318030 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569637/uc3843-does-switching-noise-matter-in-error-amp-opto-coupler-and-uc3843-comp-pin

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: LM358

我的隔离式直流/直流设计使用 LM358作为输出误差信号放大器连接到光耦合器、然后连接到 UC3843 PWM。

LM358中的频率补偿具有较低的本地相位裕度、因此产生的增益峰值可放大300kHz 开关时钟。 开关载波一直存在到 UC3843上的 COMP 输出引脚。  

现在是奇数部分;当反馈电路中的开关信号较大时、一切都很好。 对于由于 LM358采样具有更好的相位裕度而降低开关噪声的采样、整个直流/直流相位裕度会变得不佳。  

那么、我的问题是"开关噪声是否会影响系统相补角"?

如果它确实影响它、它会如何影响系统?

这是一个良好的相位裕度系统上的 UC3483引脚1。

这是低相位裕度系统上的 UC3843引脚1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    您能否发布原理图、以便我们可以看到 UC3843和误差放大器是如何配置的?

    在一个典型的隔离应用中、UC3843 FB 被接至 GND、这将强制 COMP 引脚为高电平。 由于 COMP 引脚是跨导放大器的输出、因此在 COMP 引脚和 GND 之间连接反馈光电耦合器以将电流从引脚中拉出、从而调节 COMP 电压电平以实现输出电压调节所需的占空比。

    当您说 LM358补偿具有"低本地相位裕度"时、您的确切含义是什么? 您如何测量相补角? 如何测量电源的整体闭环相位裕度? 当您说整个相补角变差时、有多糟糕?


    瞬态响应是怎样的? 这也可用于推导环路稳定性和相位裕度。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、

    我现在正在研究这个论坛、但如果找到了解决方案、我将发布解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是来自直流/直流转换器 VOUT 侧误差放大器的振铃信号

    UC3843比较器上存在这种振铃、信号上的可变斜率会改变波特率。