This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1401EVM:EM1401和 BMSView 之间的通信

Guru**** 2316060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569332/em1401evm-communication-between-em1401-and-bmsview

器件型号:EM1401EVM

您好!

我目前正在尝试将 EM1401EVM 连接到我的笔记本电脑。 我已经创建了 DB9至 RJ45适配器、如用户指南中所示。

但是、我在获取用户指南中建议的 VSCom USB-CAN DB9时遇到了问题。

我想知道将 EM1401连接到我的笔记本电脑以使用 BMSView GUI 软件的选项是什么。

此致、

Keron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keron、

    BMSView GUI 需要使用 VS-COM USB CAN 适配器。 您是否曾尝试从 VS-COM 分销商当地向您订购过?

    此致、
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所在地区没有经销商、但我会尝试从美国发货。 另一个问题是它是否可以直接连接到台式计算机的串行端口?

    此致、
    Keron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAN 总线和 UART 在电气和协议方面完全不同。 任何 CAN 适配器都可以正常工作、发送原始 CAN 命令来控制电路板、但遗憾的是、BMS 视图 GUI 仅适用于 VS COM 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Stephen、我将尝试获取适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我已收到 VS-COM 适配器、并尝试将波特率设置为500Kbps。 我是否应该修改驱动程序光盘附带的 regmodify.vbs 文件? 如果是、我该如何做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    regmodify.vbs 文件仅释放 Windows 中的虚拟通信端口以使用任何波特率。 无需针对特定波特率对其进行修改。

    默认情况下、EM1401EVM 已设置为使用500K 波特率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen 让我的工作正常。