This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:器件在高电流下无法工作

Guru**** 2557860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589173/tps40210-q1-device-not-working-at-high-current

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

您好!

我正在设计采用 TPS40210器件的升压转换器。 规格为 Vi = 45V、Vo = 60、Iout = 700mA。

我使用 Webench 生成原理图并选择组件。 原理图随附。 现在、我正在尝试针对我的应用测试器件。 我发现它在负载电流为500mA 时工作正常、然后突然变为不工作状态、直到达到550mA、之后完全消失。 有人能不能告诉我我我的电路有什么问题。 我已经使用了原理图中提到的大多数漫画。 检测电阻为0.05 Ω、而不是.06 Ω。 如果需要任何其他信息、请告诉我。 下面捕获的顺序是

原理图

2.波形稳定

3.波形不稳定

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为您需要在 iSNS 进行更多的过滤。 请尝试更大的 CB8 (470p~2.2nF)
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路中的一些问题似乎会做出响应、请使用 Webench 获取补偿值或使用数据表获取补偿值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Lee、

    感谢您的回答、您似乎是正确的、但我必须放置一个稍高的4.7nF 电容器、现在我能够调节到我所需的电容值。 但我将获得所附的电感器电流波形。 它是否是我具有的低占空比导致的正确行为。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我觉得你有两个问题。 请使用 WEBENCH 查找合适的补偿值并再次进行测试。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试用了 WebBench、并使用它提供的值进行仿真、仿真中没有问题、但将这些值置于测试中、为我提供不稳定的电感器电流值。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CS 上的滤波可能会导致不稳定。 请尝试使用更小的滤波电容器。