This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:回顾 BQ27542设计的原理图和布局

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569282/bq27542-g1-review-of-schematic-and-layout-for-bq27542-design

器件型号:BQ27542-G1

您好!

我们已为 BQ27542设计创建原理图和布局。

请建议我们如何从 TI 查看该内容。

谢谢你。

此致、

Prajwal Kini A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将这些文件附加到此主题、我将对其进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 如果 方便、您可以上传原理图和 PCB、我将为您回顾设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 pdf 中找到随附的原理图和焊盘布局、以供您参考。

    此致、

    Prajwal Kini

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_BATTERY_5F00_PACK_5F00_20170123_5F00_3.rare2e.ti.com/.../1325.SCH_5F00_BATTERY_5F00_PACK_5F00_20170123_5F00_3.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_BATTERY_5F00_PACK_5F00_0V0.pdf

    e2e.ti.com/.../1212.SCH_5F00_BATTERY_5F00_PACK_5F00_20170123_5F00_3.rar

    附加了原理图和布局文件。

    -Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 SCL/SDA 之外、电路原理图看上去一切正常:请确保这两个信号永远不会悬空(例如、当您断开电池组时)。
    我无法打开焊盘布局文件。 请作为 PDF 作为附件附上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 PDF 和 JPG 格式布局文件。 希望这将有所帮助。

    此致、

    Vipin N Ne2e.ti.com/.../Battery_5F00_Pack_5F00_Layer.docxe2e.ti.com/.../5466.Battery_5F00_Pack_5F00_Layer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 PDF 和 JPG 格式布局文件。 希望这将有所帮助。 看起来像之前的 attachment.e2e.ti.com/.../Battery-Pack-PCB-PDF.pdfe2e.ti.com/.../8802.Battery_5F00_Pack_5F00_Layer.docx 中遗漏的 PDF 文件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新? 这些文件是否正常?  

    此致、

    Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 大家好、我已经查看了布局、并提出了一些建议:
    • 1:电容器 C11与测量仪表之间的距离不是很近。 测量仪表和电容器之间有2个过孔。 将盖子放置在更靠近测量仪表的位置、越少越好。 我们可以为 Regin 使用单独的电容器、VCC 可以意识到每个电容器都靠近监测计。
    • 2:
    •  
    • 我不确定为什么布局如此、黄色区域中的三角形。
    • 3:确保在 BAT SENSE 线路中使用开尔文连接。
    • 4:如果可能、请将接地平面作为一个完整的平面。
    • 5:确保 U5的接地引脚(引脚3)靠近 PACKN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../review_5F00_comment.docxe2e.ti.com/.../SCH_5F00_BATTERY_5F00_PACK_5F00_20170131_5F00_3_5F00_Final.zip

    您好!

    请查找随附的文字文档和更新的布局文件。  如果我们能在今天之前再次对其进行审查、那将会非常好。

    此致、

    Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 我认为现在的布局是可以的。
    • 此外、您还可以查看数据表的第29页、了解它是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry:Chen、

    感谢您的评论。 我们将继续进行制造。

    我们有电池供应商提供的此板的早期版本。 在这方面、我们在学习周期中面临一些问题。

    请找到该案例的以下链接。 您能帮我回答这个问题吗?

    如果有人能够在每个级别提供预期的工作流程和寄存器设置、那将会很棒。

    此致、

    Vipin N N