This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电流限制值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590614/bq24172-current-limit-value

器件型号:BQ24172

您好!

我的客户正在考虑 BQ24172的故障模式。

在以下原理图中打开 R3时、电流限制值是多少安培?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    电流限制设置显示在数据表"9.3.2电池电流调节"中。

    如果 R3断开(ISET 上拉至 Vref (3.3V))、则它始终高于电流限制阈值(0.8V)。 我们建议客户按照参考设计通过分压器设置电流限制。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ann-San、

    感谢你的帮助。

    当 viset 大于0.8V 时、电流限制值是多少安培?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    我已经测试了 EVM。 如果粘度大于0.8V、则将电流限制钳位在4.6A。(测试直至粘度=VREF)

    此致、
    Ann Lien