请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 我有一个 EV 应用、并在其中使用 bq7790503进行过压/欠压、过流/短路以及过热/欠温保护。 其大部分参数都适合我的应用、但在当前故障恢复方法数据表中、数据表中指定了"负载移除+延迟"。
但在我的应用中、我只需要"延迟"方法。 我能不能绕过其中的"负载移除"。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Deepak、您好!
1.是的。 尤其是通过将 LD 引脚接地、将自动满足任何需要"负载移除"的恢复条件、只需满足延迟或迟滞。
缺点是、如果您仅希望在 OCD 上恢复"延迟"、而在 UV 上需要"负载移除+迟滞"、则无法实现这一点。 在 bq7790503上,我相信 UV 恢复是“负载移除+迟滞”。 如果 LD 接地、这将只是基于迟滞的恢复、因为已满足负载移除要求。
LD 引脚也可以直接接地、因此无需二极管。 电阻器不会受伤。
2.是的
此致、
-mz