This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq7790503中用于电流恢复的旁路负载移除方法

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570244/bq77905-bypassing-load-removal-method-for-current-recovery-in-bq7790503

器件型号:BQ77905

我有一个 EV 应用、并在其中使用 bq7790503进行过压/欠压、过流/短路以及过热/欠温保护。 其大部分参数都适合我的应用、但在当前故障恢复方法数据表中、数据表中指定了"负载移除+延迟"。

但在我的应用中、我只需要"延迟"方法。 我能不能绕过其中的"负载移除"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您应该能够将 RDL 电阻器接地、这样就不会导致负载移除问题。 需要注意的一点是、这意味着当故障条件消失后、您将立即恢复电流。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您是指类似这样的东西。  

    另请参阅如何从 UV/OV./OT/UT.恢复 它们都是基于 bq7790503中的迟滞。

    2.在电流故障恢复中,现在系统将尝试在每个故障1秒后恢复。 没错。

    请确认以上两点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上移…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    1.是的。 尤其是通过将 LD 引脚接地、将自动满足任何需要"负载移除"的恢复条件、只需满足延迟或迟滞。
    缺点是、如果您仅希望在 OCD 上恢复"延迟"、而在 UV 上需要"负载移除+迟滞"、则无法实现这一点。 在 bq7790503上,我相信 UV 恢复是“负载移除+迟滞”。 如果 LD 接地、这将只是基于迟滞的恢复、因为已满足负载移除要求。
    LD 引脚也可以直接接地、因此无需二极管。 电阻器不会受伤。

    2.是的

    此致、

    -mz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MZ、

    感谢您的回答。
    我需要购买 bq7790502,03,04来检查它们。
    但是在所有主要分销商上:DigiKey、element14和 Mouser,只有03个可用,我可以在其中购买02和04
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    我在可堆叠配置中使用4个 bq77905。
    您建议使用哪种电阻分压器网络来仿真电池。
    它是200欧姆/电池吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    除非平衡、否则200 Ω 1/4W 电阻器通常工作正常。 如果运行平衡、您可能更喜欢更小的电阻器、当然具有更高的额定功率。