This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:查询 LDO3P3的最低规格

Guru**** 2588785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591011/tps65094-enquire-the-minimum-spec-for-ldo3p3

器件型号:TPS65094

您好~

数据表中的最大输出电流仅为40mA。

我是否可以知道最小输出电流规格是多少?

谢谢、此致、
老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    LDO3P3上不需要最小电流。

    客户是否遇到 LDO3P3问题?