This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:UCC2863x 稳定性问题-影响因素是什么?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570477/ucc28630-ucc2863x-stability-issues--what-are-the-contributing-factors

器件型号:UCC28630

我们使用电子表格设计了 UCC28630交流/直流电、以计算所有组件值。 此设计约为28W (56W 峰值)。 我们正在经历 Vout 以大约165Hz 的频率出现的不稳定。 Vout = 24VDC、Vout 振荡约为400mV p-p

该变压器的构建方式如下:

主(可能是两层)不交错。

2、PRI_AUX

屏蔽层(无源绕组、非箔、N 屏蔽层= N 次级)

4.二次,三次绝缘。

哪些因素会导致不稳定? (即泄漏 L、Lmag 过高等)

谢谢、

标记蜂鸣器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我已将您的问题提交给相应的团队。 鉴于星期五晚,答复可能会推迟到下星期一。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经验证了 Vout 上的纹波不是稳定性问题、而是转换器响应 UCC28630控制器中的频率抖动算法。 因此、这是正常结果。