This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:设计帮助说明

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178917/tps543620-design-help-clarification

器件型号:TPS543620

各位专家:

在这个问题上向客户体验寻求帮助、 并询问如何使用 TPS543620RPYR 实现设计:

我已经从第8.2节中查看了数据表设计实现、 但对我来说并不清楚。 如果您的团队能够以价值观回答以下3个问题、将会非常有帮助?

1) 1)在示例第18页的第8.2节中、了解其设计应用和指导:启用和禁用器件的电压是多少?
2) 2)根据 Rent、Renb (16.9k 和6.04k)电阻、EN 引脚上的电压为3.16V、这有什么意义? (如何最终得到500mV 的迟滞、计算结果如何)
3) 3)在本示例中、Vstart、Vstop、Venfalling、Venrising、IP 和 IH 的值是多少?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    3)抱歉、不清楚。

    在此设计示例中:

    Vstart= 4.53V、Vstop=3.98V、  

    IC 相关参数值为:

    Venfalling= 1.1V (显示在电气参数表中)

    Venrising= 1.2V (显示在电气参数表中)

    IP = 1.5uA  (显示在电气参数表中)

    IH = 11.6uA (显示在电气参数表中)- 1.5uA (显示在电气参数表中)= 10.1uA

    1) 1)器件在4.53V 时启用、在3.98V 时禁用。

    2)  Rent 和 Renb (16.9k 和6.04k)正在根据 以下公式指定/使 Vstart=4.53V、Vstop=3.98V:

    您可以决定转换器在多大电压下开始或停止工作。 3.15V 的 VEN 高于 Venrising=1.2V、这意味着器件被启用。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Archie

    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Titzhak、

    感谢您的回答。 后续问题:

    在您的两点中、您提到了"器件在4.53V 时启用、在3.98V 时禁用。" "3.15V 的 Ven 高于 Venrising=1.2V、这意味着器件被启用。"。
    但即使 Vstop=3.98V、也仍然高于1.2V (Venrising)、那么该器件如何被禁用?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Archie、

    我们在 Vin (输入电压)和 Ven (EN 引脚上的电压)之间有一个分压器。
    VEN 将 与 VIN 成正比、但会降低/衰减。

    句子 "该器件在4.53V 时启用、在3.98V 时禁用。" 指输入电压。

    句子"3.15V 的 Ven 高于 Venrising=1.2V、表示器件已启用。" 指 Ven。

    当 Vin 小于 Vstop=3.98V 时、该器件被禁用、相当于 Ven 小于1.1V

    如果这是合理的、请将此帖子的状态设置为"已解决"。

    祝您愉快的假期、

    Yitzhak