各位专家:
在这个问题上向客户体验寻求帮助、 并询问如何使用 TPS543620RPYR 实现设计:
我已经从第8.2节中查看了数据表设计实现、 但对我来说并不清楚。 如果您的团队能够以价值观回答以下3个问题、将会非常有帮助?
1) 1)在示例第18页的第8.2节中、了解其设计应用和指导:启用和禁用器件的电压是多少?
2) 2)根据 Rent、Renb (16.9k 和6.04k)电阻、EN 引脚上的电压为3.16V、这有什么意义? (如何最终得到500mV 的迟滞、计算结果如何)
3) 3)在本示例中、Vstart、Vstop、Venfalling、Venrising、IP 和 IH 的值是多少?
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.