This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:Webench 设计器和数据表之间的差异。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570702/lm2676-difference-between-webench-designer-and-datasheet

器件型号:LM2676

您好!

我首次尝试使用 LM2676设计直流/直流降压转换器。 但是、该设计不符合数据表中的设计要求。 我想知道我们是否可以跟随 webench 设计人员,而不怀疑它的可燃烧性?

此致、

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关原理图的更多详细信息、以及两种设计之间有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别在于输入和输出电容器。 在 webench 设计器中:1*100uF 作为输出,1*4.7uF 作为输入 capa。

    在数据表中:输出为2*100uF,输入为3*4.7uF。 然后、数据表中不会提到与输入电容器并联的100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容的差异不会太大。  如果中有较长的行、则可以使用更多 Cin

    稳压器的输入电源。  100nF 始终是在输入端提供高频去耦合的好方法。

    该器件应与您提到的任一输出电容器组保持稳定。  输出电容器将会增加

    瞬态响应更慢、但负载瞬态期间输出中的过冲/下冲更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我遵循 webench、原型无法正常工作。 我认为、这是未针对 SMPS 进行优化的布局。 谢谢你。