This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:是否在过温环境下提高输出精度?

Guru**** 2365510 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1, BUF16821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587462/buf16821-q1-output-accuracy-is-increased-at-over-temp-environment-or-not

器件型号:BUF16821-Q1

大家好、团队、

 

我是负责日本汽车客户的 FAE。

 

我了解了 BUF16821-Q1输出精度。

在数据表中、它被写入最大值+/-50mV。

 

我的客户想知道、最大数据是否增加取决于环境(例如、温度、电压等)。

如果是、您能否在所有环境下提供最差的最大输出精度电压?

 

此致、

Yuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    在电气特性中、给出了+/-25uV/°C 时温度范围内的输出电压精度

    数据表中的图6显示了输出电压随温度变化的情况。

    输出电压随 Vs 电压变化、因为它直接取决于 Vs。请参阅数据表第11页的公式(1)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢你的答复。

    我了解到输出电压随 Vs 电压和温度的变化而变化。

    我想确认输出精度的条件最大为+/-50mV。

    此条件是使用代码512还是其他代码?

    当代码为"1"时、输出精度如何?

    当代码为'1023'时、输出精度如何?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    与代码无关、对于电气特性表顶部给出的参数、输出精度不超过+/- 50mV。 我们无法为整个工作范围内的输出精度提供绝对值、因为输出始终是电源电压的一部分。

    输出精度在某种程度上取决于温度、但根据图6、在整个温度范围内的影响低于5mV。

    为什么需要此参数具有绝对值? 您的应用中伽玛缓冲器的输出连接了什么?

    此致、
    Brigitte

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuki、

    您的客户对此是否有任何反馈?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    客户担心代码较低时的精度。

    能否检查所附文件?

    我制作了您在讨论之前解释过的图片。

    我的理解是正确的?

    此致、

    Yukie2e.ti.com/.../buf16821_5F00_accuracy.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuki、

    此假设不正确。 当您查看数据表时、最大的 DNL 和 INL 位于代码512处(请参阅图6和7)。 所有代码均提供+/-50mV、因此这是室温下的最大输出电压不精确度。 因此、假设低代码值下的误差最大是无效的。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    客户想要知道的是输出精度(最大+/- 50mV)和代码之间的关系。

    我想确认您提到的所有代码的输出精度都是固定的。

    因此、我编写了图像。

    我知道 DNL 和 INL 也会提高精度。

    但是、为了聚焦+/-50mV 最大值、我写道。

    无论如何、我知道输出精度(最大+/-50mV)是所有代码的固定值。

    谢谢、此致、

    Yuki