This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:我们系统中的 TPS65910能否将 VBACKUP <VBNPR 信息传递给 AM3352?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570316/tps65910-can-tps65910-in-our-system-pass-vbackup-vbnpr-information-to-am3352

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、我们使用 PMIC TPS65910作为 AM3352的电源。

我们还使用纽扣电池作为 TPS65910 (RTC)备份、如下所示。

请告诉我如何将 VBACKUP < VBNPR 状态告知 AM3352?

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ay0689、

    只是想让您知道、我已经就此与器件专家进行了交谈。 我将在星期一提出我们的建议。

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ay0689、

    您正尝试通过向处理器发出警报实现什么目标? 是否要在 VBACKUP < VBNPR 后立即通知处理器? 您使用的是 TPS65910的 RTC 还是 AM335x 的 RTC?

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kundmueller-San、您好!  

    您正尝试通过向处理器发出警报实现什么目标?  

    =>了解纽扣电池的更换时序。  

     

    是否要在 VBACKUP < VBNPR 后立即通知处理器?  

    =>是的。 处理器将在 LCD 屏幕上通知用户"将纽扣电池更换为新电池"。

    您使用的是 TPS65910的 RTC 还是 AM335x 的 RTC?

    =>两者都是。  

    在 AM335x 上电后、TPS65910 RTC 值会传输到 AM335x 的 RTC。  

    AM335x 处于断电状态时、PMIC RTC 始终计时。

    此致、

    ay0689