请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 主题中讨论的其他器件: AM3352
大家好、我们使用 PMIC TPS65910作为 AM3352的电源。
我们还使用纽扣电池作为 TPS65910 (RTC)备份、如下所示。
请告诉我如何将 VBACKUP < VBNPR 状态告知 AM3352?
此致、
ay0689
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kundmueller-San、您好!
您正尝试通过向处理器发出警报实现什么目标?
=>了解纽扣电池的更换时序。
是否要在 VBACKUP < VBNPR 后立即通知处理器?
=>是的。 处理器将在 LCD 屏幕上通知用户"将纽扣电池更换为新电池"。
您使用的是 TPS65910的 RTC 还是 AM335x 的 RTC?
=>两者都是。
在 AM335x 上电后、TPS65910 RTC 值会传输到 AM335x 的 RTC。
AM335x 处于断电状态时、PMIC RTC 始终计时。
此致、
ay0689