主题中讨论的其他器件:LP5912
您好!
我们使用 Nordic nRF52为 BLE 应用制作了定制板。 在该设计中、我们使用了 LP5912 3.3V LDO。 我们已介绍电流消耗的定制板。 LDO 似乎消耗~100uA 的电流。 这是预期的吗? 还是我们做了些错误的事情? VIN 为2.84V。 输出电压(测量值) 2.65V。
谢谢、此致、
Sathish V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 Nordic nRF52为 BLE 应用制作了定制板。 在该设计中、我们使用了 LP5912 3.3V LDO。 我们已介绍电流消耗的定制板。 LDO 似乎消耗~100uA 的电流。 这是预期的吗? 还是我们做了些错误的事情? VIN 为2.84V。 输出电压(测量值) 2.65V。
谢谢、此致、
Sathish V
"。 这是正确的测量方法吗? "
如果我正确理解您的描述... 也许、但肯定不是理想的。
在这种情况下、您将测量:(LP5912-3.3 Ignd、带负载 +"系统负载电流")-(LP5912 Ignd、带 空载+系统负载电流)
如果您看看"图19。 LP5912-3.3 IGND 与 IOUT"在 LP5912数据表中、您将看到它不会花费太多的负载电流导致 LP5912 IGND 电流超过100uA。 请注意 、图19 是针对"建议运行条件"的、其中 Vin= Vout+0.5V= 3.8V、而 您在运行 于压降模式(Vin~2.65V)的 LP5912下进行测试。
因此、LP5912-3.3提供 630uA 的"系统负载电流"和"Vin<(3.3V+Vdo)"(即在压降模式下) 、100uA 很有可能是正确的。
您好!
很抱歉回复迟到了。 被其他一些工作卡住了。
结果1:
我尝试在 LDO 的输入电压处提供4.7V 电压。 设置与上述相同。 我测得的整个系统的电流消耗为830uA。 注意:在 LDO 之前、我们有一个用于电池测量的(120k)电阻器网络。 这种情况下的电流消耗为37uA。
结果2.
之后、我们绕过了 LDO 和电阻器网络、并提供了~3.27V 的输入电压。 在本例中、我们观察到电流消耗为740uA。
现在、要获取 LDO 消耗的电流、我们必须减去结果1和结果2。
因此、Ildo = 830 - 740 = 90uA。 但这包含电阻器网络的电流消耗。 因此、我们从结果中删除了37uA、因此实际 Ildo = 50uA。
结果是否正确? 。 根据图13。 IQ 与 Vin、我应该期望25-30uA。 但根据图19。 IQ 与 Iout、结果应约为60至70uA。 我应该考虑哪一项? 我的观察结果是正确的。
谢谢、此致、
Sathish V