This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912DRV33EVM:LP5912的电流消耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589101/lp5912drv33evm-current-consumption-of-lp5912

器件型号:LP5912DRV33EVM
主题中讨论的其他器件:LP5912

您好!

我们使用 Nordic nRF52为 BLE 应用制作了定制板。 在该设计中、我们使用了 LP5912 3.3V LDO。 我们已介绍电流消耗的定制板。 LDO 似乎消耗~100uA 的电流。 这是预期的吗? 还是我们做了些错误的事情? VIN 为2.84V。 输出电压(测量值) 2.65V。

谢谢、此致、

Sathish V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、您好!

    正确、100uA 高于预期。 "图13. LP5912-3.3 IQ (空载)与 VIN"在无(零)负载电流的情况下、我预计低于40uA。 这也不包括流入 PG 引脚的任何电流,在这些条件下,电流将很低。

    说明如何(在何处)测量 LP5912电流的原理图可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    很抱歉耽误你的回答。 随附了原理图的粗方框图。 在这种情况下、我们每次都测量10欧姆电阻器两端的电压。 我们由此得出电流消耗。 为了了解 LDO 使用的电流大小、我们在旁路 LDO 时测量了电流。 从不同之处、我们知道它的流耗为90至100uA。 这是正确的测量方法吗?

    LDO = 0.720mA 时的电流测量

    旁路 LDO 时的电流测量= 0.630mA

    这是其中一个试验的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。 这是正确的测量方法吗? "

    如果我正确理解您的描述... 也许、但肯定不是理想的。

    在这种情况下、您将测量:(LP5912-3.3 Ignd、带负载 +"系统负载电流")-(LP5912 Ignd、带 空载+系统负载电流)

    如果您看看"图19。 LP5912-3.3 IGND 与 IOUT"在 LP5912数据表中、您将看到它不会花费太多的负载电流导致 LP5912 IGND 电流超过100uA。 请注意 、图19 是针对"建议运行条件"的、其中 Vin= Vout+0.5V= 3.8V、而 您在运行 于压降模式(Vin~2.65V)的 LP5912下进行测试。

    因此、LP5912-3.3提供  630uA 的"系统负载电流"和"Vin<(3.3V+Vdo)"(即在压降模式下) 、100uA 很有可能是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Jones。 那么、如果我对、如果我为 Vin 提供3.8V 电压、那么我应该看到流耗小于100uA 是正确的吗?  我会尝试一下。

    如果输入电压超过3.8V, LDO 的电流消耗是多少? 我无法在数据表中获取此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为3.8V 时、您将退出压降模式并处于建议的工作输入电压范围内。 L5912使用的电流应与您在使用现有 Vin 时看到的电流显著下降。 LP5912消耗的实际电流取决于负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复迟到了。 被其他一些工作卡住了。

    结果1:

    我尝试在 LDO 的输入电压处提供4.7V 电压。 设置与上述相同。 我测得的整个系统的电流消耗为830uA。 注意:在 LDO 之前、我们有一个用于电池测量的(120k)电阻器网络。 这种情况下的电流消耗为37uA。  

    结果2.

    之后、我们绕过了 LDO 和电阻器网络、并提供了~3.27V 的输入电压。 在本例中、我们观察到电流消耗为740uA。  


    现在、要获取 LDO 消耗的电流、我们必须减去结果1和结果2。

    因此、Ildo = 830 - 740 = 90uA。 但这包含电阻器网络的电流消耗。 因此、我们从结果中删除了37uA、因此实际 Ildo = 50uA。


    结果是否正确? 。 根据图13。 IQ 与 Vin、我应该期望25-30uA。 但根据图19。 IQ 与 Iout、结果应约为60至70uA。 我应该考虑哪一项? 我的观察结果是正确的。

    谢谢、此致、

    Sathish V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的负载电流不是零、因此此处不适用图13。

    如果我正确地回忆一下、图19的数据线是1mA 至500mA 的负载电流。

    根据您的描述、在您的电路中、计算出的50uA 值应该是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jones 耐心回答我的问题。 我想我已经找到了我想要的答案了。