尊敬的先生:
TPS51220和 TPS51220A 的主要区别是什么?
2. TPS51220和 TPS51220A 引脚对引脚吗?
请勾选以尽快回复我们。
谢谢
B.R
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:

-->数据表 P27有具体的计算方法吗? 请回答我们计算/设置它的时间越长。
请指出哪个引脚可以设置最大输出电流。
最大输出电流
例如:Output1(5V): 20A
output2(3.3V):20A
这意味着每个输出电流可承受20A 的电流。
正确吗?

3.
请提供 TPS51220和 TPS51220A 热敏电阻。
例如:
4.TPS51220A:器件11A 峰值电压为3.3V (30W)
4-1它是否超过 TPS51220A 额定功率0.7W (TA=85C)?
4-2、当 TA 为85C 时。 它是否超过 TJ 150C?
4-3 TPS51220A 3.3V 通道。 它能负担11A 的费用吗?

请勾选以尽快回复。
谢谢
B.R
文森特
尊敬的 Vincent:
是、取决于外部 FET 负载能力。
2.在您的数据表 P27和 P28中、具体设置 OC 的说明和计算公式、公式5。
(__LW_AT__具体计算步骤如下所示)
3.您提到的热阻、就像您的示例一样、除了数据表之外、我们目前没有其他数据、但如果您认为它有用、我将帮助您查阅。
关于您的问题4、
4-1. 否
4-2. 否
4-3. 控制器本身不会流动电流、但仅发挥控制作用。 电源11A 负载电流是否取决于外部 FET。
(笑声)
尊敬的先生:
4-3. 控制器本身不会流动电流、但仅发挥控制作用。 电源11A 负载电流是否取决于外部 FET
(1)您的意思是 TPS51220A 上没有功耗。
功率耗散在外部 FET 上。 正确吗?
(2)如何计算 TPS51220A IC 功耗?
(3) TPS51220A 超过额定功率0.7W (TA=85C)。
这意味着 TPS51220A 高于 TJ 125C。 正确吗?
请勾选以尽快回复。
非常感谢。
B、R
文森特

尊敬的先生:
您能告诉我您需要做什么吗? 您有哪些顾虑?
--> 在 TA 85C 时、器件11A 峰值(30W)的电压为3.3V。
TPS51120A 功率耗散超出额定功率0.7W。 TJ 超过125C、然后 TPS51220A 损坏。
数据表是否具有计算 TPS51220A IC 功率耗散的方法。
您能否指出并回答我们如何计算?
例如:如果效率为95%。 输出功率= 30W,输入功率= 31.58W。
PD = 31.58-30 = 1.58w > 0.7W。
计算是否正确?
如果不正确。 请 回复我们 如何计算正确 的 TPS51220A 功率耗散。
非常感谢。
B.R
文森特
尊敬的 Vincent:
结果(EX:如果效率为95%。 输出功率= 30W,输入功率= 31.58W。PD = 31.58-30 = 1.58W > 0.7W)您通过该计算方法得到的结果(包括控制器和外部 FET)不准确。 TPS51220A 的计算方法如下。 TPS51220A 采用32引脚5×5/4×4 QFN 封装、额定工作温度范围为–40°C 至85°C、 在较高温度下、其工作条件需要进行实际实验。

尊敬的先生:
1.in 采用32引脚5×5/4×4 QFN 封装、额定工作温度范围为–40°C 至85°C、 在更高温度下、其工作条件需要进行实际实验。
2.TPS51220A:
TPS51220A 第35页。 电路。 TPS51220A 具有两个降压输出电压(VO1_5V 和 VO2_3.3V)。
它是否仅使用一个 VO1_5V? 另一个 VO2_3.3V NC (无连接)。
没关系吗?
3.TPS51220A (仅使用一个 VO1_5V)的功率耗散小于 TPS51220A (使用两个 VO2_3.3V)。 正确吗?
取决于外部 FET。
-->如果 V01_5V 外部 FET 能够提供20A 电流。 输出电流也可以承受20A 的电流。
输出电流不受 TPS51220A IC 的限制。 正确吗?
请勾选以尽快回复。
谢谢
B.R
文森特
尊敬的 Vincent:
很难直接测量 TPS51220A 的功率耗散、 只能通过间接方法估算、正如您提到的、通过测量 TPS51220A 电源的输入功率来估算。
请 将 VO2_3.3V 的 EN 引脚连接到 GND 以禁用 VO2_3.3V。
在相同的应用条件下、它是"是"。
当输出电流为20A 时、请参考上述方法(7天前的回复)来设置 TPS51220A IC 的 OC 值。