This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:TPS51220和放大器;TPS51220A 主要区别

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220, TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176602/tps51220-tps51220-tps51220a-major-difference

器件型号:TPS51220

尊敬的先生:

TPS51220和 TPS51220A 的主要区别是什么?

2.  TPS51220和 TPS51220A 引脚对引脚吗?

请勾选以尽快回复我们。

谢谢

B.R

文森特   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在下周一检查并给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、51220A 支持非压降模式、但不支持51220、51220A VIN 高达32V、51220为28V、51220A 具有5x5和4x4封装、51220仅具有5x5。 对于同一封装、它们是 P2P。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非降压模式是否优于降压模式?

    请 向我们提供  有关非压降模式和压降模式的详细应用。  

    非常感谢。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    提醒!

    非降压模式是否优于降压模式?

    请 向我们提供  有关非压降模式和压降模式的详细应用。  

    非常感谢。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    降压模式具有如 下图所示的电池瞬态性能、而非降压模式具有更好的直流输出电压精度。 模式选择取决于客户的要求。 例如、对于需要高直流电压精度的客户应用、 建议使用非压降模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS51220和 TPS51220A

    输出数量:2个输出。

    输出电流:20A

    例如:Output1(5V): 20A

    output2(3.3V):20A

    这意味着每个输出电流可承受20A 的电流。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TPS51220本身是一个控制器,具体的输出电流取决于 FET 的能力。 但是、控制器可以设置最大输出电流、请参阅应用手册以了解具体的计算方法。(数据表 P27)。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1. TPS51220本身是一个控制器、具体的输出电流取决于 FET 的能力
    • 您的意思是依赖于 Q12和 Q22 FET 的功能? 正确吗?

    1. 特定计算方法手册。(数据表 P27)。

     -->数据表 P27有具体的计算方法吗? 请回答我们计算/设置它的时间越长。

        请指出哪个引脚可以设置最大输出电流。

       最大输出电流

    例如:Output1(5V): 20A

    output2(3.3V):20A

    这意味着每个输出电流可承受20A 的电流。

    正确吗?

    3.

    请提供 TPS51220和 TPS51220A 热敏电阻。

    例如:

      

    4.TPS51220A:器件11A 峰值电压为3.3V (30W)

    4-1它是否超过 TPS51220A 额定功率0.7W (TA=85C)?

    4-2、当 TA 为85C 时。 它是否超过 TJ 150C?

    4-3 TPS51220A 3.3V 通道。 它能负担11A 的费用吗?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是、取决于外部 FET 负载能力。

    2.在您的数据表 P27和 P28中、具体设置 OC 的说明和计算公式、公式5。

      (__LW_AT__具体计算步骤如下所示)

    3.您提到的热阻、就像您的示例一样、除了数据表之外、我们目前没有其他数据、但如果您认为它有用、我将帮助您查阅。

    关于您的问题4、  

     4-1. 否

     4-2. 否

     4-3.  控制器本身不会流动电流、但仅发挥控制作用。 电源11A 负载电流是否取决于外部 FET。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     4-3.  控制器本身不会流动电流、但仅发挥控制作用。 电源11A 负载电流是否取决于外部 FET  

    (1)您的意思是 TPS51220A 上没有功耗。

    功率耗散在外部 FET 上。 正确吗?

    (2)如何计算 TPS51220A IC 功耗?

    (3) TPS51220A 超过额定功率0.7W (TA=85C)。

    这意味着 TPS51220A 高于 TJ 125C。 正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    数据表中的内容描述了 TPS51220A 本身的一些特性。 计算 TPS51220A IC 功率耗散的方法 是您列出的表单。  你让我有点困惑。 您能告诉我您需要做什么吗? 您有哪些顾虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能告诉我您需要做什么吗? 您有哪些顾虑?

    --> 在 TA 85C 时、器件11A 峰值(30W)的电压为3.3V。

    TPS51120A 功率耗散超出额定功率0.7W。 TJ 超过125C、然后 TPS51220A 损坏。

    数据表是否具有计算 TPS51220A IC 功率耗散的方法。

    您能否指出并回答我们如何计算?

    例如:如果效率为95%。  输出功率= 30W,输入功率= 31.58W。

    PD = 31.58-30 = 1.58w > 0.7W。  

    计算是否正确?  

    如果不正确。 请 回复我们 如何计算正确 的 TPS51220A 功率耗散。

    非常感谢。

    B.R

    文森特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    结果(EX:如果效率为95%。  输出功率= 30W,输入功率= 31.58W。PD = 31.58-30 = 1.58W > 0.7W)您通过该计算方法得到的结果(包括控制器和外部 FET)不准确。 TPS51220A 的计算方法如下。  TPS51220A 采用32引脚5×5/4×4 QFN 封装、额定工作温度范围为–40°C 至85°C、 在较高温度下、其工作条件需要进行实际实验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如何计算外部 FET? 请尽快回复我们。

    非常感谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请参阅您使用的 FET 的数据表。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.in 采用32引脚5×5/4×4 QFN 封装、额定工作温度范围为–40°C 至85°C、 在更高温度下、其工作条件需要进行实际实验。  

    • TPS51220A 实际实验。  
    • 它是否测量哪个输入引脚和输出电流来获得 TPS51220A 功率耗散?

    2.TPS51220A:

    TPS51220A 第35页。 电路。 TPS51220A 具有两个降压输出电压(VO1_5V 和 VO2_3.3V)。

    它是否仅使用一个 VO1_5V? 另一个 VO2_3.3V NC (无连接)。

    没关系吗?

    3.TPS51220A (仅使用一个 VO1_5V)的功率耗散小于 TPS51220A (使用两个 VO2_3.3V)。 正确吗?

    取决于外部 FET。

    -->如果 V01_5V 外部 FET 能够提供20A 电流。 输出电流也可以承受20A 的电流。

    输出电流不受 TPS51220A IC 的限制。 正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很难直接测量 TPS51220A 的功率耗散、 只能通过间接方法估算、正如您提到的、通过测量 TPS51220A 电源的输入功率来估算。

    请 将 VO2_3.3V 的 EN 引脚连接到 GND 以禁用  VO2_3.3V。

    在相同的应用条件下、它是"是"。

    当输出电流为20A 时、请参考上述方法(7天前的回复)来设置 TPS51220A IC 的 OC 值。