This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:关于 IEEE802.3at 合规性

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590649/tps23756-about-ieee802-3at-compliance

器件型号:TPS23756

您好!

我正在检查电源分级。
数据表第19页对"7.4.1.4硬件分类"的描述包括以下内容(红线)。
如果 PD 接收到2个事件的硬件分级、则为其提供25.5W 的功率。如果未接收到2个事件、则从13W 开始、然后通过 DLL (软认证)提供13W 或更高的功率。
它可以单独通过硬件身份验证提供25.5W 的功率。
我认为、获取 POE +身份验证(符合 IEEE 802.3at 标准)不需要软身份验证。
但 PD 是否始终需要能够检测硬身份验证和软身份验证?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji-San、

    兼容的 PSE 可以选择进行硬件分类或"软认证"(LLDP -通过数据线路进行协商)。 PD 不知道 PSE 将执行哪种分级、因此必须能够同时执行这两种分级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    我理解了答案的内容。
    您能否提供有关软件认证和源代码的材料以供参考?

    此致、