This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589471/tps54332-some-questions

器件型号:TPS54332

大家好

如果我们问 TPS54332、您会介意吗?

请参阅附件文件。
您能给我们回复一下吗?
e2e.ti.com/.../1185.20170418_5F00_TPS54332_5F00_Test-Circuit.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 TPS54332的专家、而是其他开关专家。

    我猜测您的负载开始使用较低的电流、这会导致您的电压升高、正如我们在绿色 Vsense 示波器读数中看到的那样。 降低电压的唯一方法是停止开关并让负载将其降低。 当它足够低时、它开始开关、但电压再次变为高电平、因此它再次停止开关。

    我本来希望它在重新开始之前会下降到相同的水平。 但它没有启动并保持电压、因此它保持开关状态、直到电压再次变得过高、并且必须停止以释放额外的电压。

    如果我不得不猜测、它将按应有的方式运行。 (它们称为 Eco-mode、跳过开关。) 我敢肯定、如果您添加一个接地电阻器来增加一点负载、您将不会看到它、因为您始终有负载。

    我认为这是一个"问题"、只是因为您有一个非常高效的电路。 这不是问题。 我很开心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kipton San

    感谢你的答复。

    您在接地端添加了一个电阻器、以稍微增大负载、但您不会看到它、因为您始终具有负载。
    ->如您所述,问题已解决,谢谢。

    我们要确认几个要点;


    在0C 和-10C 之间、如果是-10C、通常 会出现问题。
    此问题取决于负载 、否则  在-10C 的情况下 、负载是否会降低?
    (或者、内部门槛电容衰减或电感减小??)


    数据表显示了 ECO 模式、如下所示;
    '当器件处于 Eco-Mode 时、COMP 引脚电压在内部钳位为0.5V、从而防止高侧集成 MOSFET 开关。
    峰值电感器电流必须升至160mA 以上、COMP 引脚电压才能升至0.5V 以上并退出 Eco-Mode。"
    ->当峰值电感器电流超过160mA 时 ,该器件 退出 Eco-Mode。
       因此、在无开关操作期间、 这是否意味着峰值电感器电流小于160mA?

    我们感谢您的始终帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    这应由启动电容器上的电压不足引起。 在 ECO 模式下、稍小的负载会使频率稍高、这意味着引导电容器将更频繁地刷新、因此这个问题可以通过稍小的死区负载来解决。

    较高的温度会导致肖特基二极管的泄漏电流更高、这相当于 一个死区负载、这也有助于刷新引导电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅文档以改进在轻负载条件下使用非同步转换器的低压降运行。 www.ti.com/.../slva547a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vental San、Luke San

    非常感谢  您的回复!
    我们要确认几个要点。


    数据表 P10上的 BOOT UVLO、以及显示 www.ti.com/.../slva547a.pdf 的文档中的"BOOT 至 PH 电压降至2.1V 以下、强制高侧开关关闭"。
    ->我们猜引导 UVLO 值是典型值2.1V。 那么、根据器件是否有一定的容差?( 某些器件的值为2.2V、、、、)


    如果 Vin=5.3V、Vout=3.3V 且空载、则器件会正常工作切换。
    根据 Vin 从5.0V 增加到5.3V、引导电压增加。
    因此 、BOOT 到 PH 的电压 超过2.1V
    我们的认可是否正确?  

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vental San、Luke San

    如果您有一些意见、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    至于确认1、是的、 根据器件之间不同的温度有一些容差。 我对 这种容忍的情况没有很清楚的了解,希望大家能清楚地看到。

    至于确认2;当 Vin>6V 时、最大启动电压等于6V、当 Vin<6V 时、最大启动电压跟随 Vin (有一些压降)。 要正常工作、启动电压必须高于2.1V (典型值)

    BRS、

    胡瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本