Other Parts Discussed in Thread: BQ29209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29209 您好!
我在 BQ29209中制造并解调了电池封装。
在生产过程中、发现3个 BQ29029器件已损坏。
无论电池电压(CELL2或 CELL1)是多少、引脚3 (VC1_CB)始终输出0.2V、然后 Q2导通、CELL1通过 RCB_EXT 放电。 穿过问题板和正常板上的 BQ29209、问题芯片后的故障。 所以我 判断芯片引脚3损坏了。
请帮我、芯片的故障原因是什么? 原理图中是否存在任何隐藏的危险?
顺便说一下、PCBA 在测试后封装在电池封装中、 电池封装放置了几天、测试电池封装中再次出现了此问题。