This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588854/bq29209-bq29209-issue

器件型号:BQ29209
您好!
我在 BQ29209中制造并解调了电池封装。
在生产过程中、发现3个 BQ29029器件已损坏。
无论电池电压(CELL2或 CELL1)是多少、引脚3 (VC1_CB)始终输出0.2V、然后 Q2导通、CELL1通过 RCB_EXT 放电。 穿过问题板和正常板上的 BQ29209、问题芯片后的故障。 所以我 判断芯片引脚3损坏了。
请帮我、芯片的故障原因是什么? 原理图中是否存在任何隐藏的危险?  
顺便说一下、PCBA 在测试后封装在电池封装中、 电池封装放置了几天、测试电池封装中再次出现了此问题。
附上原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池似乎会引发 OV 条件。 也请检查输出电压。 CB_EN 的状态是什么?
    。 引脚#3是 Cell #1和 CELL#2的平衡电流的公共引脚。 我已向您发送了一封电子邮件邀请函、以发送原理图。 我会的
    从 E2E 论坛帖子中删除您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maka 和 Darren、

    因此、如果电池平衡未开启。

    然后、如果引脚#3 VC1_CB 网络在电路中短路(步骤1和步骤2)、但在外部组件时引脚和网络正常
    (步骤3)、问题可能是外部组件或 Q3/Q4配置的某些闩锁。

    客户是否检查了第4季度的功能? FET 可能会首先出现瞬态故障。
    如果短接、则会将 VC1_CB 拉低并对电池放电。 原因可能是 AO3401A 具有 A
    12V 绝对最大 Vgs、而 VC1_CB 没有有关 d/s 的规格;

    此外、客户是否在移除 FET 后检查了 VC1_CB 的完整功能?

    第3步结果未完全理解。 如果电芯2为高电平、引脚似乎应为高电平;如果电芯1为低电平。


    请告诉我、

    谢谢
    Vish