This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:交流/直流转换器上的 TPS62125故障

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS560200, CC2630, TPS62120, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570642/tps62125-tps62125-failure-on-a-ac-dc-converter

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件:PMP4447TPS560200PMPCC2630TPS62120TPS62160

您好!

我有 基于 PMP4447的交流/直流转换器、可将交流电转换为12V 直流。 然后、我将按照 TI Webench 的建议使用 TPS62125。 以下是我的原理图:

和布局(突出显示了 TPS62125 )

 我对 TPS62125有两个问题。 我制造了100件这款转换器、具有几乎10-12%的故障率。 它们是在回流炉上按照标准回流循环(5秒内最高265°C)制造的。 所有故障均与 TPS62125相关。更换 TPS62125后、模块工作正常。 我还觉得它对 ESD 太敏感。  

第二个问题是、这100个模块中的80个在现场、我在其中的5个模块上失败了。 这5个 器件在 TPS62125上出现故障 、在用新 的 TPS62125替换后工作正常。 我不确定是尖峰、ESD 还是其他原因导致了该问题、但 TPS62125使用 起来太温和了。 我想知道我的原理图或布局是否存在任何可见问题? 我正在考虑将 TPS62125替换 为 TPS560200。  您会建议 将 TPS560200用作替代器件还是其他器件?

从12V 转换3.2V 的目的是为基于 CC26xx 或 CC13xx 的射频芯片供电。 它需要非常低的电流。 需要考虑的一点是、它不应对射频芯片造成干扰。

与上述原理图相关的另一个问题。 您是否建议在 TPSxxx 芯片之前使用 TVS? 如果交流电源有任何问题、我想知道 PMP4447上的12V 电压是否会导致一些尖峰。 (这是一种工业应用)。 我使用的是与 PMP 4447相同的 BOM 列表、包括 Wurth 变压器。

感谢您的评论。 谢谢你。

750841034
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论采用哪种方法、您都需要了解导致 TPS62125发生故障的原因。 任何导致故障的因素也可能导致 TPS560200发生故障。 它们怎么会失败? 它们是否消耗高电流、不产生输出电压等?

    TPS560200似乎是一种更大的解决方案、但似乎不适合您的现有设计。 此外、它还使用不同的省电模式、该模式通常具有更高的纹波-因此、我担心射频性能。

    您是否有理由相信 ESD 会导致问题? 您是否在组装过程中使用 ESD 控制处理? 客户是否可以访问 PCB?

    如果您不使用 EN 比较器或 PG 功能、则可以将这些电阻器留在 PCB 上以节省空间。 IC 周围的布线很难读取、但输出电容器必须放置得太远、并且未在需要的位置接地至 PGND。

    您能否发送电感器和输入/输出电容器的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的评论。

    我不确定问题是什么。 主要问题是、我的 PSU 上有12V 输出、但 我观察不到 TPS62125输出端的任何信号输出。

     下图是我在办公室测试时使用的一个模块、但在现场测试失败。 它看起来就像我做了一个手组装  

    -正如我在不同情况下所经历的那样,如果出现过压或过流故障(没有任何故障模块发生物理损坏),则该情况应该会发生物理损坏。 CC2630仅取回大约7mA 或更低的极低电流。

    -我通过热像仪观察到了 PCB、没有热问题。  

    -我目视检查了所有模块是否存在短路,然后在为模块供电之前通过 DMM 进行了连续性测试。 没有问题。

    您是否根据您的经验猜测可能出现的任何问题、可能是什么问题? 您是否建议在 TPS62125之前放置任何保护电路?

    如果您更容易看到布局、我会附加光绘文件(我也可以共享 eGeGLE CAD 文件)。

    这可能是与布局相关的问题吗? 一个问题是、我可能不应该将电感器放置在底层以节省空间、而是将它们全部放在同一层上。 你怎么看?

    关于我使用的组件:

    C21、C22:10uF、25V、X6S、10%、 0805:器件 nr GRM21BC81E106KE11L   

    L21:15uH、750mA PAR NMR: SRN4012T-150m 

    关于 ESD、模块是在 ESD 控制环境中生产的、但是、当我们将模块放置到外壳中时、我们没有穿戴接地带、我注意到一些模块在之后发生了故障。 我假设它们因 ESD 问题(以及封装非常小)而损坏。  

    感谢您的提示、我不使用 EN 和 PG 引脚。 那么、我可以像这样使用它、对吧?

    如果您建议我将 TPS62125替换为另一个、那么考虑到它适用于射频器件、您有何建议? 如果可能、我更喜欢 SOT 封装、而不是 WSON 封装、这种封装不太可能导致焊接相关问题。

    非常感谢

    e2e.ti.com/.../PSU-Module.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤其是在将某些装置放入系统后(它们以前也在工作)、我认为 ESD 或处理损坏可能是问题的罪魁祸首。 在没有接地的情况下、您不应使用这些 ESD 敏感型器件。

    如果您经常在第一次上电时看到故障、则在为系统供电时应查看 Vin、Vout 和 SW。 可能会出现过压。

    TPS62120和 TPS62160是具有引线的类似器件。 您的新原理图正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、

    如果存在过压问题、您是否建议放置 TVS 或更大的电容器? PSU 启动时、两个模块发生故障。 它看起来在启动时会受到损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用示波器来查看电压、从而验证是否存在过压。

    然后、您需要了解它为什么要进行 OV。 添加钳位电路应该是最后的办法--您应该尝试解决问题的根本原因,即 OV 事件本身。