主题中讨论的其他器件:PMP4447、 TPS560200、 PMP、 CC2630、 TPS62120、 TPS62160
您好!
我有 基于 PMP4447的交流/直流转换器、可将交流电转换为12V 直流。 然后、我将按照 TI Webench 的建议使用 TPS62125。 以下是我的原理图:
和布局(突出显示了 TPS62125 )
我对 TPS62125有两个问题。 我制造了100件这款转换器、具有几乎10-12%的故障率。 它们是在回流炉上按照标准回流循环(5秒内最高265°C)制造的。 所有故障均与 TPS62125相关。更换 TPS62125后、模块工作正常。 我还觉得它对 ESD 太敏感。
第二个问题是、这100个模块中的80个在现场、我在其中的5个模块上失败了。 这5个 器件在 TPS62125上出现故障 、在用新 的 TPS62125替换后工作正常。 我不确定是尖峰、ESD 还是其他原因导致了该问题、但 TPS62125使用 起来太温和了。 我想知道我的原理图或布局是否存在任何可见问题? 我正在考虑将 TPS62125替换 为 TPS560200。 您会建议 将 TPS560200用作替代器件还是其他器件?
从12V 转换3.2V 的目的是为基于 CC26xx 或 CC13xx 的射频芯片供电。 它需要非常低的电流。 需要考虑的一点是、它不应对射频芯片造成干扰。
与上述原理图相关的另一个问题。 您是否建议在 TPSxxx 芯片之前使用 TVS? 如果交流电源有任何问题、我想知道 PMP4447上的12V 电压是否会导致一些尖峰。 (这是一种工业应用)。 我使用的是与 PMP 4447相同的 BOM 列表、包括 Wurth 变压器。
感谢您的评论。 谢谢你。
| 750841034 |