This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:27524

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1, UCC27524, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590751/ucc27524-27524

器件型号:UCC27524

大家好,我们添加了27524型电源驱动器
我们在新批次中看到器件上的标记仅显示524AQ、而不显示为27524A。
数据表上显示该器件附带散热焊盘、但我在器件上看不到任何散热焊盘。
标有524AQ 的器件是否应随附散热垫?
标记为27524A 的器件之间的推理是什么?谢谢、

Ronen

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronen:

    感谢您关注 TI 的 UCC27524A 栅极驱动器。 UCC27524A (在8-SOIC 封装中带有标记"27524A")是 UCC27524的一个变体、它增加了在输入引脚上直接处理–5V 电压的能力、以提高稳健性。 标有"524AQ"的器件实际上是 UCC27524A-Q1器件、这些器件已经过测试并符合汽车应用的要求。 如果您不需要针对 yoru 设计的汽车额定值、我建议您使用 UCC27524A 器件以获得更好的成本(完整器件型号 UCC27524AD)。

    这些器件版本中没有一个采用 SOIC-8 (D)封装的散热焊盘、我可以从图中看出、该设计中使用的是散热焊盘。 UCC27524A (完整器件型号 UCC27524ADGN)有一个带有外露焊盘(DGN)的 VSSOP-8封装选项。

    希望这篇文章能解答您的问题。 如果有、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel