This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS562200:TPS562200启用电阻器问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590338/webench-tools-tps562200-tps562200-enable-resistor-issue

器件型号:TPS562200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道 TPS562200器件的 ENABLE 引脚上是否需要一个10千欧电阻器? 使用 webench 工具不会对此提供提示。

我正在寻找3.3V 输出电压@ 10V-14V 输入和0.8A。 现在、当使用推荐的电容器和基准电压电阻器时、我确实测量了大约4.7V 的电压。 当我开始搜索故障并在第二幅图像的数据表中找到10千欧时! 这是错误、还是其他问题?

有不同的表示形式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、EN 10k 电阻器是可选的、您可以在 EC 表第6页中找到 REN 到 GND 的最小值约为225K、因此实际上 可以忽略10k。

    此外、它还应与 您的输出问题无关。

    请上传您的原理图以供审核吗? 如果有 SW 和 Vout 的波形、请也上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您的位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我的配送不正确。 输出电容的值不正确。 我将更改这个并再次测量它。
    原理图应该正常吗? C2也可以是22uF。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题得到解决。 我的输出电容器太小、不知道它。 谢谢。