This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618反复失败...

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569325/bq24618-bq24618-failing-over-and-over

器件型号:BQ24618

您好、社区

我对 BQ24618的体验非常差。 我制作了一个 PCB、该 PCB 遵循数据表中提供的原理图电路、为了满足布局建议、我已尽可能小心。 不过、充电 MOSFET 无法启动正确的 PWM 操作、甚至会烧断(尤其是低侧 MOSFET)

我使用的是3S 锂聚合物电池,适配器输入电压为19V,充电电流为2.8A 1.2A,预充电电流为10%.... 适配器电流调节为3A 1.5A。

如果有人建议 IC 能正常工作、我将不胜感激... 这是 我们要测试的第二个 PCB 设计、似乎无法以任何方式工作。

其他信息:

开始时,连接适配器会使!PG LED 以11Hz 左右闪烁,ACDRV 和 BATDRV 也会闪烁(条件是 CE 低电平和电池不存在)。 闪烁频率也取决于适配器电压、在 Vadpater 为12V 至19V 时、闪烁频率在10Hz 至12Hz 之间振荡。  插入电池将使!PG 停止闪烁。 将 CE 设为高电平将使 REGN 上升到大约6V (否则它将保持低电平状态)、但充电 MOSFET 永远不会随着其所处的推挽式降压转换器而开始交替(仅在高侧具有连续栅极电压) 这使 PH 引脚保持在+Vbat

欢迎您提出任何意见、请提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mauricio:

    我将帮助您解决这个问题。 首先、如果可以、请附加设计的原理图和布局。

    我会仔细检查您的工作台设备。 确保您的电源和我们充电器的输入之间没有太大的阻抗。 确保没有电流限制、这将导致输入电压下降、与您的描述类似。

    此外、您能否发送 VCC、VIN、REGN 和 SRN 的波形? 包括任何具有/PG 闪烁的条件和/PG 停止闪烁的条件。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、StevensB。 感谢您的关注!

    原理图与数据表中提供的原理图相同、只是更改了交流调节设置电阻器的充电电流值。 我们还添加了另一个与 Q3并联的 BATFET、以提高电路(电池->系统)的电流传导能力。其余的完全相同:

    这是布局(与上面显示的原理图相比、某些元件可能具有不同的参考编号)

    • 左下角的灰色块是交流适配器(19 Vdc)
    • 绿色中央块为 BQ24618
    • 红色块为 Q4。
    • 浅蓝色块为 Q5。
    • 粉色块是电感器(L1)
    • 橙色块为 Q3和 Q6 (Q6是上面提到的附加 MOSFET)
    • 浅紫色路径是电源 GND。
    • 浅蓝色路径是交流适配器正极路径。
    • 棕色路径为:充电路径(Q4/5 -> L1 -> RSR1 -> BAT+)和 Bat 至系统路径(Bat+-> Q3/6 -> Rsys -> System+)
    • 模拟抓地齿位于底层、连接在 BQ24618散热焊盘上。 电源 GND 和模拟 GND 通过散热焊盘旁边的单点连接在一起、该散热焊盘具有一个微型0欧姆电阻器(底层)。

    测量值如下:

    • Vin = 19Vdc (连续)
    • VCC =与 Vin 相同
    • REGN = 0V (CE 低电平)且 REGN = 6.08V (CE 高电平)
    • Vref = 0V (CE 低电平)且 Vref = 3、3V (CE 高电平)
    • SRN:   周期:68ms、最大电压:18V;最小电压16.7V
    • ACDRV (蓝色)和 BATDRV (黄色):

    其他信息:

    /PG 引脚将在上面测量的条件下以 CE 高电平或低电平闪烁。 它仅在连接电池时停止闪烁。 但是、连接电池将使交流适配器能够提供两倍于 ISET1、ISET2或 ACSET 中电流集的电流。 连接电池时、我们遇到 Q4和/或 Q5过热或损坏的情况。 我们使用 RC 缓冲器测试了另一种 PCB 型号、以防止插入电池时 MOSFET 意外触发、但没有任何改进(我们在没有 RC 缓冲器电路的情况下继续测试)

    我们使用的是3节锂聚合物电池。

    我们已经进行了许多测量和测试、我们更换了 MOSFET 和 IC、但故障仍然存在... 我们尽可能仔细地遵循布局建议、但我们尚未实现电路的正确运行。

    我们的电源可提供高达3A 的电流、但交流调节电流设置为仅1.5A、充电电流设置为1.2A

    我希望您能引导我们解决这些问题!

    提前感谢、

    此致。

    Mauricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我使它发挥了作用。 由于某种原因、之前的高侧 MOSFET 损坏。 因此、我尝试了新的 MOSFET、并添加了一个稍大的栅极电阻器。 这一次、他们设法为电池充电! 但我不能完全确定栅极的触发情况(无论 IC  是否 为电池充电):  

    High and low side MOSFET of the Buck Converter

    黄色曲线是高侧 MOSFET 的栅极电压。 自举使其比源极电压高6V、这很好。 但蓝色曲线是低侧 MOSFET 的栅极电压。 触发后低侧栅极的难看形状是由于示波器通道2的响应较差(如果我仅使用通道1测量该栅极、看起来会更好)我现在的问题是: 为什么低侧栅极仅在短时间内触发、而不是一直触发高侧 MOSFET 的所有低电平状态?

    我预期会发生推挽交替触发。

    VIN 电压为18、4V、电池电压约为11、8V (未充满电)。 充电电流设置为1、2A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    看起来它是在非同步模式下运行、但该模式仅在您的充电电流低于0.5A 时发生、或者在 SRP-SRN 为1.25mV 时强制发生。 您能否测量您的 SRP-SRN 电压? 此外、如果示波器上有电流探头、请尝试通过提起电感并使用导线将其连接起来来绘制电感器的电流。

    您之前使用的 MOSFET 是什么、哪一个是解决问题的 MOSFET? 发送原理图、即使您提到它看起来与我们数据表的原理图类似。 可能存在选定组件的情况。

    对于示波器激发、发送一个清晰的 HIDRV、LODRV 和 PH 波形。 使用最接近测试点的 GND、并尝试使用尽可能小的电缆连接到 GND。 如果您缩短环路、波形中应该不会有那么多的噪声。

    此致、

    Steven