您好、社区
我对 BQ24618的体验非常差。 我制作了一个 PCB、该 PCB 遵循数据表中提供的原理图电路、为了满足布局建议、我已尽可能小心。 不过、充电 MOSFET 无法启动正确的 PWM 操作、甚至会烧断(尤其是低侧 MOSFET)
我使用的是3S 锂聚合物电池,适配器输入电压为19V,充电电流为2.8A 1.2A,预充电电流为10%.... 适配器电流调节为3A 1.5A。
如果有人建议 IC 能正常工作、我将不胜感激... 这是 我们要测试的第二个 PCB 设计、似乎无法以任何方式工作。
其他信息:
开始时,连接适配器会使!PG LED 以11Hz 左右闪烁,ACDRV 和 BATDRV 也会闪烁(条件是 CE 低电平和电池不存在)。 闪烁频率也取决于适配器电压、在 Vadpater 为12V 至19V 时、闪烁频率在10Hz 至12Hz 之间振荡。 插入电池将使!PG 停止闪烁。 将 CE 设为高电平将使 REGN 上升到大约6V (否则它将保持低电平状态)、但充电 MOSFET 永远不会随着其所处的推挽式降压转换器而开始交替(仅在高侧具有连续栅极电压) 这使 PH 引脚保持在+Vbat
欢迎您提出任何意见、请提前感谢!