你(们)好
我尝试通过 EVM GUI 使用 PWM 引脚调光模式。 我遵循了用户指南中描述的步骤、但我看到 LED 板没有反应-它们会保持关闭。 "寄存器"调光工作正常。
有什么建议吗?
谢谢
Valeri
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我尝试通过 EVM GUI 使用 PWM 引脚调光模式。 我遵循了用户指南中描述的步骤、但我看到 LED 板没有反应-它们会保持关闭。 "寄存器"调光工作正常。
有什么建议吗?
谢谢
Valeri
只需写入 BRT_MODE[1:0]寄存器即可将亮度控制更改为 PWM 输入控制。
很抱歉、如果这是多余的、但在我们研究其他可能导致这种情况的原因之前、我们能否再次检查 EEPROM 写入是否有效?
请按以下方式检查:
1.为 EVM 和 Open LP8860 GUI 提供 VDD 3.3V、输入电压12V
2.在"引脚控制"选项卡中启用 PWM 发生器(保持占空比为0%)、然后按"更新"
3.将 VDDIO/EN 置为高电平
4. OPERATION ->读取 EEPROM (检查 LED 驱动器选项卡、应选择亮度寄存器模式)
5.操作->解锁 EEPROM
6.选择 PWM 输入引脚占空比控制
7.操作->读取 EEPROM (确保仍选择了 PMW 输入模式)
8.在"引脚控制"选项卡中设置非零占空比、然后按"更新"
如果这不起作用,您还可以检查故障状态吗? 是否设置了任何故障? 此外、您能否仔细检查 EVM 上的接口跳线是否与 GUI 选择(I2C 或 SPI)匹配。
谢谢、
Salome