This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1EVM:PWM 调光的使用

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569351/lp8860-q1evm-pwm-dimming-usage

器件型号:LP8860-Q1EVM

你(们)好

我尝试通过 EVM GUI 使用 PWM 引脚调光模式。 我遵循了用户指南中描述的步骤、但我看到 LED 板没有反应-它们会保持关闭。 "寄存器"调光工作正常。

有什么建议吗?

谢谢

Valeri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeri、

    似乎当前亮度控制设置为亮度寄存器而不是 PWM 输入。

    您可以尝试将 BRT_MODE[1:0]寄存器设置为00 (PWM 输入模式)吗? 您可以通过解锁 EEPROM 并写入地址0x66来实现此目的。

    如果使用 LP8860 EVM GUI、您可以解锁 EEPROM 并在 LED 驱动器选项卡上选择 PWM 输入选项、如下所示。

    最棒的

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有尝试直接写入方法、但我确实通过 GUI 进行了尝试-正如您所建议的-这不起作用。 我们有2个 EVM、两个 EVM 上都会出现相同的问题、因此我假设这不是 EVM 的硬件问题。 我还通过示波器跟踪从 MCU 到 LP8860的 PWM 信号、以便它出现在 PWM 引脚上
    GUI 上可能需要更改一些其他控件?
    谢谢
    Valeri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需写入 BRT_MODE[1:0]寄存器即可将亮度控制更改为 PWM 输入控制。

    很抱歉、如果这是多余的、但在我们研究其他可能导致这种情况的原因之前、我们能否再次检查 EEPROM 写入是否有效?
    请按以下方式检查:

    1.为 EVM 和 Open LP8860 GUI 提供 VDD 3.3V、输入电压12V
    2.在"引脚控制"选项卡中启用 PWM 发生器(保持占空比为0%)、然后按"更新"
    3.将 VDDIO/EN 置为高电平
    4. OPERATION ->读取 EEPROM (检查 LED 驱动器选项卡、应选择亮度寄存器模式)
    5.操作->解锁 EEPROM
    6.选择 PWM 输入引脚占空比控制
    7.操作->读取 EEPROM (确保仍选择了 PMW 输入模式)
    8.在"引脚控制"选项卡中设置非零占空比、然后按"更新"

    如果这不起作用,您还可以检查故障状态吗? 是否设置了任何故障? 此外、您能否仔细检查 EVM 上的接口跳线是否与 GUI 选择(I2C 或 SPI)匹配。

    谢谢、
    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salome

    此序列执行作业。

    谢谢你

    Valeri