请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060 大家好、
我们的客户想知道 COMP 高阈值的最大值和 COMP 低阈值的最小值。
因为、他们希望计算省电模式下 VOUT 的精度。
我知道、COMP HIGH 的典型值为3.5%、COMP LOW 的典型值为2.5%。
如果您有任何信息、请告诉我们吗?
我还有一个问题。
如果在省电模式下 VFB 为525mV (500mV * 105%)、则 VOUT 的最大值为(VOUT*105.5%)。
我的理解是否正确?
此致、
Kanemaru