This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:关于 COMP 高阈值和低阈值

Guru**** 2466280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570350/tps63060-about-the-comp-high-and-low-threshold

器件型号:TPS63060

大家好、

 

我们的客户想知道 COMP 高阈值的最大值和 COMP 低阈值的最小值。

因为、他们希望计算省电模式下 VOUT 的精度。

我知道、COMP HIGH 的典型值为3.5%、COMP LOW 的典型值为2.5%。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?


 

 

我还有一个问题。

如果在省电模式下 VFB 为525mV (500mV * 105%)、则 VOUT 的最大值为(VOUT*105.5%)。

我的理解是否正确?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您刚才指出、可以使用数据表中的此参数 VFB 来确定省电模式下的 VOUT 精度。
    基本上,VFB 的精度百分比反映在 Vout 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    非常感谢你的帮助。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru