This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:关断条件下的输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2980-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590011/lp2980-n-output-voltage-at-off-condition

器件型号:LP2980-N

大家好、

我使用 LP 2980固定3.3V 输出电压。 在我打开器件之前、我测量的输出电压大约为0、3V。 这取决于负载和器件之间的变化。

让任何人都对背景有所了解。

谢谢、致以诚挚的问候

Eugen Mayer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    LP2980-N 需要在开/关引脚上具有非常低的电压才能建立关断状态。

    开/关引脚电压应小于0.18V。

    数据表显示0.55V 是~μ V 典型值~μ V 的关闭阈  值、但最近的基准测试显示、室温下的典型关闭阈值将接近0.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    非常感谢您的回答。 我将开/关输入短接至 GND、我仍然获得大约0.35V 的输出电压。 I 系列生产我们会在关闭状态下检查输出、并且由于此错误、我们会遇到很多故障。 通过更改器件、我们通常可以解决问题。
    有什么想法吗?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Eugen Mayer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugen、您好!

    您在第一篇文章中提到、LDO 的输出取决于其连接的负载。 如果您的下游器件偏置输出、则可能会将 LDO 的输出拉至 GND 以上、因为 LDO 只能在正稳压器的情况下提供电流。 LDO 输出端将存在的唯一负载是电阻分压器、该分压器通常仅吸收几微安的电流。

    此致、
    标记