This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:输出端的大容量电容

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569839/lp5900-larger-bulk-capacitance-at-the-output

器件型号:LP5900

您好!

我在我的设计中使用了多个 LP5900、因为它们在禁用时具有低泄漏电流、非常适合我的电池供电应用。 问题是、我想在 我使用的电流调节器(2.7V 和3.0V)之前级联(再增加一级调节3.1V)、因此我可以将泄漏的大容量电容器(100uF 钽聚合物)与电池隔离、以便在存储时不会将其放电。

连接方式为电池-> 3.1V 稳压器->大容量电容器和其他系统稳压器。

我对该稳压器的一个问题是、随着输出电容增大(数据表显示最大值为10uf)、稳压器往往会烧毁、因此我被迫使用一个小型串联电阻器来防止这种情况。 问题是、我的电源路径中有电阻器。 问题是、根据设计、我可以为该电阻器使用什么最小的理论值来防止其烧毁? 我不想对此进行实验、而是想知道如何达到10uF 最大输出电容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。。 调节器往往会烧毁..."

    您好 Joel、

    我不明白 LP5900为什么会根据 Cout 值烧断。

    加电时、流经 LP5900和 进入 Cout 的电流将受到内部电流限制的限制。 对 Cout 进行充电的时间会延长、但器件不应损坏。

     断电的可能性是输入电压 快速下降 (即不浮动)。 在这种情况下、VOUT>Vin、将有反向电流流经 LP5900内部 PMOS 导通元件体二极管。 此~Δ I 可能~损坏 LP5900。 解决此问题的方法是在 Vout 和 Vin 之间添加肖特基二极管、以重定向 LP5900周围的反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能简单说明数据表中为什么最大电容有上限?

    通常、熔断的器件的输出级与47uf 0805 X5R 并联连接到1uF X7R、由于该器件的电压特性、该器件在47uf 电容的路径中添加了一个电阻器(5欧姆)、因此根据制造商的要求、该电阻器更像是17uf、 我没有遇到任何问题。 我认为肖特基解决方案的问题可能是肖特基二极管中的泄漏可能会增加我尝试避免的无源漏极(请参阅原始文章)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10uF 最大 Cout 限制的原因是、原始设计团队不希望 LP5900器件有任何需要更大 Cout 的应用。