您好!
我在我的设计中使用了多个 LP5900、因为它们在禁用时具有低泄漏电流、非常适合我的电池供电应用。 问题是、我想在 我使用的电流调节器(2.7V 和3.0V)之前级联(再增加一级调节3.1V)、因此我可以将泄漏的大容量电容器(100uF 钽聚合物)与电池隔离、以便在存储时不会将其放电。
连接方式为电池-> 3.1V 稳压器->大容量电容器和其他系统稳压器。
我对该稳压器的一个问题是、随着输出电容增大(数据表显示最大值为10uf)、稳压器往往会烧毁、因此我被迫使用一个小型串联电阻器来防止这种情况。 问题是、我的电源路径中有电阻器。 问题是、根据设计、我可以为该电阻器使用什么最小的理论值来防止其烧毁? 我不想对此进行实验、而是想知道如何达到10uF 最大输出电容。
谢谢