This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217D 上电故障

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569105/tps65217-tps65217d-power-on-failure

器件型号:TPS65217

您好!

我们使用 TPS65217D PMIC 制造了许多电路板、在最新一批产品中、我们遇到了问题、它似乎与 TPS 芯片的特定"批次代码"相关。

电源电路基于 BeagleBoneBlack 设计、该设计非常接近 TI 数据表中的参考设计。

我们的问题是、当尝试使用 USB 输入为 TPS 芯片加电时、芯片无法唤醒并启动电源轨。  如果我们对交流输入施加5V 电压、TPS 芯片将被唤醒!

我们已经尝试了不同的组合来按顺序或并行为输入供电、所有诊断都指向 USB 输入、直流电源正常。

用于测试交流和 USB 输入的直流电源、可提供远超 TPS 芯片最大容量的电源。

我们可以通过在 AC 和 USB 之间应用一根短路线、使电路从 USB 输入上电!!

当我们使用 TPS 芯片的良好"批次代码"为电路板加电时、它们可以独立由 USB 或交流输入供电、而不会出现任何问题。

我们需要检查 TPS 芯片的某些"批次代码"是否存在任何已知问题?

良好的"批次代码"标记:

TPS

65217D

 TI 611

J G4

"批次代码"标记有故障:

TPS

65217D

TI 691

C4Z8 G4

看起来像同一个工厂、但制造日期不同。

我们拥有250多个板、这些控制器都已开启、因此 TI 的任何帮助都将不胜感激。

谢谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    感谢您发帖! 我们将了解这一点。 首先、您需要回答几个问题。

    1) 1)您在此应用中是否有电池?
    2) 2)另外、您还会看到两个不同批次的 USB 加电屏幕截图吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。  回答您的问题:

    1) 1)没有连接电池。

    2)您是否希望设置的线迹或图片的示波器迹线(即连接到 PSU 的电缆)?

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您的快速响应。 对于项目2)、您能否在插入两个不同批次的 USB 输入时提供 USB 输入电压信号的示波器截图?

    此外、我还想看看在将交流输入短接至 USB 输入的情况下、您是否可以读取状态寄存器(0x0Ah)。 希望查看器件是否正在检测 USB 源。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    我们抓取了好批次和可疑批次的一些痕迹。

    良好批量:

    可疑批次:

    两条布线均使用相同的直流电源和 USB 引线。

    可疑批次的 i2c 状态(0x0A)寄存器的值为0x0C = D3和 D2位置位。

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您是否 能够仅共享 TPS65217D 的原理图? 我想更完整地了解一下 TPS65217D 的连接。 如果是、我将向您发送一条私人消息、以便安全地共享您的原理图。 请告诉我 您的想法。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    无需保密、项目为开放式硬件、原理图托管在 GitHub 上:

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    感谢您提供原理图! 两个电路板是否相同? 两个电路板是否具有相同的固件? 从上面的屏幕截图可以看出、电流限制了"可疑"批次。 该电路板在 SYS 引脚上消耗的电流是否有所不同? 由于 TPS65217D 看起来会限制电流、您是否可以针对"正常"和"可疑"批次进行示波器截图? 需要关注的三个信号是 USB 电压、USB 电流和 SYS 电压。 看到这两个批次的电流有多高也很有帮助。 如果您可以测量示波器上的电流大小、这会很好。

    此外、还有一个后续问题。 此 USB 插件是否是电路板的初始上电事件?

    如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们一直在深入研究这个问题、并检查电路板上的所有组件、认为我们已经发现了这个问题。

    在电路板上、有一个 RGMII Phy 应该连接4.7uH 电感器、以便它可以调节自己的电源。

    我们在"可疑"板上发现电感器似乎不正确/有故障。  将电感器替换为已知工作板上的电感器后、它可以正常通电、无需在交流和 USB 之间进行连接。

    感谢您的参与、很抱歉将其作为问题提出。  现在、我们将转到电感器供应商处、了解如何以及为什么提供了不正确的器件。

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    听起来您找到了根本原因! 很高兴听到这个消息。 如果您还需要帮助、请在将来通知我们。 谢谢!

    周末愉快!

    Paul K