您好!
我们使用 TPS65217D PMIC 制造了许多电路板、在最新一批产品中、我们遇到了问题、它似乎与 TPS 芯片的特定"批次代码"相关。
电源电路基于 BeagleBoneBlack 设计、该设计非常接近 TI 数据表中的参考设计。
我们的问题是、当尝试使用 USB 输入为 TPS 芯片加电时、芯片无法唤醒并启动电源轨。 如果我们对交流输入施加5V 电压、TPS 芯片将被唤醒!
我们已经尝试了不同的组合来按顺序或并行为输入供电、所有诊断都指向 USB 输入、直流电源正常。
用于测试交流和 USB 输入的直流电源、可提供远超 TPS 芯片最大容量的电源。
我们可以通过在 AC 和 USB 之间应用一根短路线、使电路从 USB 输入上电!!
当我们使用 TPS 芯片的良好"批次代码"为电路板加电时、它们可以独立由 USB 或交流输入供电、而不会出现任何问题。
我们需要检查 TPS 芯片的某些"批次代码"是否存在任何已知问题?
良好的"批次代码"标记:
TPS
65217D
TI 611
J G4
"批次代码"标记有故障:
TPS
65217D
TI 691
C4Z8 G4
看起来像同一个工厂、但制造日期不同。
我们拥有250多个板、这些控制器都已开启、因此 TI 的任何帮助都将不胜感激。
谢谢
Marc