This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:在不连接 ipreterm/ISET/ILIM 的情况下运行

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589761/bq25120-operation-without-connecting-ipreterm-iset-ilim

器件型号:BQ25120

我想知道是否可以在不连接 IPRETERM/ISET/ILIM 的情况下使用此器件-换句话说、使用 I2C 总线来设置这些值、并且不连接引脚。 数据表显示、应将其接地以使用 I2C、但我想知道这是否是一项硬性要求。  不连接它们将允许我在不使用过孔的情况下从 BGA 路由迹线、这将对我们的设计大有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您不应该为这些连接过孔。 我建议将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我们还需要连接所有其他引脚!

    我们也希望使 INT 和 RESET 引脚输出(下面以绿色显示)、如果我们没有连接 ISET/ILIM/IPRETERM、这是可能的、我们无论如何都不需要、因为我们将通过 I2C 对它们进行编程。 只是数据表显示、如果使用 I2C、这些引脚应该接地、我想知道它们是否可以保持 NC。

    谢谢!