This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:LP2989 S/D 引脚最大额定电压值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589975/lp2989-lp2989-s-d-pin-max-voltage-rating-value

器件型号:LP2989

尊敬的先生:

我将 LP2989用于我们的电源板、但我可以在数据表中找到 S/D (关断) PINT 最大额定电压值。  

在这种情况下有一点紧急,可能会帮助我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当不需要该功能并且具有相同的绝对最大额定值时、/shutdown 可连接到输入端。

    请记住、这些只是应力额定值、并不意味着功能运行。  为确保可靠运行、应注意保持在建议的运行条件内。

    非常尊重、

    Ryan