This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030谐振噪声问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589974/lmr16030-lmr16030-resonance-noise-issue

器件型号:LMR16030

你(们)好


我正在测试 LMR16030。 但存在问题。

WEBENCHRegistered设计器设计并实施了电路。

但是、会出现谐振噪声。 原因是什么?

请检查是否有对策。

-->设计规范

输入:直流12V

输出:DC5.4V

负载:1A 低于

SW 引脚(电感器前)波形

     

电感器之后(负载)波形

   

谢谢。

此致、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    共振噪声是什么意思?

    您能不能共享设计的原理图和布局。 另请分享 SW 节点波形。


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ambreesh。

    首先、感谢您的回复。

    谐振噪声->谐振噪声(发生在电感器中)

    原理图-->它与 webench 设计相同。


    将再次测量并提升 SW 引脚的示波器波形。

    谢谢。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    您听到的(电感器中的噪声)是开关不稳定造成的。 您可以使用开关节点波形进行仔细检查。 确保您获得的开关波形稳定在固定频率。
    您遇到此问题的负载是多少?
    布局可能是此问题的主要影响因素。 为了进一步调试,请共享开关波形和布局。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh。

    已在主问题屏幕上重新加载波形。
    请检查。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    SW 节点波形似乎正常。 探测 SW 节点时是否有任何抖动或您看到的内容?电感器的组成是什么?
    进一步查看原理图,您无需22uH 电感。 在输出端使用10uH 电感器和两个22uF 电容器。

    --阿姆布雷什