This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531和 UCC27201应用问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569014/ucc27531-ucc27531-an-ucc27201-application-question

器件型号:UCC27531
主题中讨论的其他器件: UCC27201

您好、先生、

我现在使用 TI 栅极驱动器和 MOSFET 仿真直流电机驱动应用电源工具。

我有两项拓扑调查 UCC27531和 UCC27201。

由于使用半桥驱动器电机、存在 MOSFET 烧坏问题、我想 MOSFET 额定电流可能不够(只需使用一个)。

我想更改为低侧驱动器电机和并联 MOSFET。 您能为我提供建议意见吗? 谢谢。



半桥

低侧


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已要求我的一位车手团队的同事查看您的问题。 您应该在第二天或第二天收到回复。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温勇

    我已经查看了您提供的两个电路原理图。

    对于单方向电机应用、我最常看到单端低侧方法。 如果采用这种方法、则必须添加与电机并联的二极管、并将阴极连接到 BAT_18V。 该二极管将为电机的电感反冲返回电池提供安全路径。

    在了解半桥电路导致 MOSFET 故障的原因时、我有一些建议要去看看。 首先、确保设计的电流需求适合所选 MOSFET 的连续电流额定值。 这也适用于低侧驱动方法。 接下来、我将关注升压电源。 用示波器查看它、并验证 HB-HS 是否达到所需的电压并保持其相当恒定。 同时确保 HB-HS 至少达到12V、以便最好地导通高侧 FET (为了获得最佳性能、请参考 FET 数据表第1页)。 升压转换器的(接地参考)输出电压是多少? 在 HI/LI 引脚上施加一个接通信号前、确保升压输出存在并且稳定。 如果 HB-HS 电压过低、高侧开关将不会导通、或可能会在线性区域导通、从而导致更高的传导损耗/热量。 升压转换器以多大的频率运行? 电机是进行脉宽调制、还是仅在100%开启或关闭模式下运行? 如果是 PWM、请分享电机 PWM 与升压转换器之间的频率和相移。

    在任一设计中、确保栅极驱动串联电阻器的大小可实现 FET 的快速导通。 如果电阻过高、FET 关断速度会很慢、并会导致开关损耗增加。

    还应确保为驱动器的 HB 电源和 VDD 引脚使用旁路电容器。 用于导通 FET 的电荷的初始突发由这些电容器提供。 有关电容选择和放置建议、请参阅驱动器数据表。

    我希望这篇文章能帮助您继续。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的清晰评论。