This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:电源控制引脚 ON1和 ON2均为高电平、但 VOUT 1和 Vout2上无输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22960, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589970/tps22960-power-control-pin-on1-and-on2-both-are-high-but-no-output-voltage-at-vout-1-and-vout2

器件型号:TPS22960
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

你(们)好

输入电压为3.0伏的电源开关 TPS22960输出电压为零,而 ON1和 ON2引脚均为高电平(3.0V),这是我遇到的问题

Vout 1处的电压为2.5V 、Vout 2处的电压为零、应为3.0V 或 MOE 大于2.8V 且小于3.0V

ON1和 ON2引脚均连接到 CC2650的 GPIO 引脚、并使用 1K 上拉电阻器和 CIN 高于 CL  

请指导、该怎么做?

在项目的最后阶段遇到了很大的困难

 请参阅原理图部分

 

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    这可能与使能引脚上的悬空输入相关。 您能否通过切断 CC2650电源来隔离负载开关和 CC2650、并查看两个输出是否均开启?

    谢谢、
    Mitchell