This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:电流感测阈值的迟滞

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570283/tps2490-hysteresis-of-current-sense-threshold

器件型号:TPS2490

您好!

我从我的客户.收到了以下问题

电流感测阈值是否有迟滞?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko、

    电流感应阈值没有迟滞。 最小、典型和最大阈值分别为45mV、50mV 和55mV。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aramis - San

    感谢您的快速响应。

    我知道从电流模式移除电压为50mV。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不确定我是否理解这个问题。 但 VIN - VSense 引脚通过比较器放置、然后通过另一个比较器放置该值、其中50mV (典型值)是要与之进行比较的值。 50mV 是一个设定的阈值、但在温度范围内可在45mV - 55mV 之间变化、并且数据表电气特性表中列出了不同的电压值。

    此致、

    Aramis P. Alvarez