请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 尊敬的 TI 支持:
我正在研究使用 BQ25504的能量收集系统、我遇到了一些问题。 首先、我在以下条件下进行了测试:
- 可变直流电源作为电压输入(引脚2)进行连接
- 使用1.5 F 超级电容器作为储能(引脚14)
- 10千欧是系统的负载(引脚15)
- MPPT 被禁用
- 预计的电压电平(VBAT_OV、VBAT_UV、VBAT_OK)运行良好
当电源通电时、超级电容器会充电。 但是、当我关闭电源时、应该由超级电容器为负载提供能量、但负载上的电压变为零。 然后、我尝试将负载从引脚15更改为引脚14、即与超级电容器并联。 在这种情况下、当电源关闭时、负载上的电压不会变为零、超级电容器为负载提供能量。
总之、我的问题是:我可以将负载连接到引脚14吗? 在引脚14或引脚15中连接负载的区别是什么?