This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504

Guru**** 2459030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587455/bq25504-bq25504

器件型号:BQ25504

尊敬的 TI 支持:

我正在研究使用 BQ25504的能量收集系统、我遇到了一些问题。 首先、我在以下条件下进行了测试:

  • 可变直流电源作为电压输入(引脚2)进行连接
  • 使用1.5 F 超级电容器作为储能(引脚14)
  • 10千欧是系统的负载(引脚15)
  • MPPT 被禁用
  • 预计的电压电平(VBAT_OV、VBAT_UV、VBAT_OK)运行良好

当电源通电时、超级电容器会充电。 但是、当我关闭电源时、应该由超级电容器为负载提供能量、但负载上的电压变为零。 然后、我尝试将负载从引脚15更改为引脚14、即与超级电容器并联。 在这种情况下、当电源关闭时、负载上的电压不会变为零、超级电容器为负载提供能量。

总之、我的问题是:我可以将负载连接到引脚14吗? 在引脚14或引脚15中连接负载的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将负载连接到引脚14或引脚15、但建议使用引脚15。

    关闭直流电源后、VSTOR 变为零需要多长时间?

    您将 VBAT_UV 设置为什么?

    您遇到的是将引脚14连接到引脚15的内部 PFET、它会断开两个引脚的连接。 这很可能是由于 VSTOR 降至 VBAT_UV 阈值以下。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    感谢您回答我的问题以及以上问题:

    • VSTOR 在大约300ms 内变为零。
    • 我将 VBAT_UV 设置为1、8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felipe、

    一些后续问题:

    VSTOR 上的电容器值是多少?

    VSTOR 是否逐渐下降? 是否有任何尖锐的跌落?
    我想知道是否会有急剧下降、表明 VSTOR 下降到低于 VBAT_UV。

    在禁用输入之前、超级电容器达到什么电压?

    当您将负载与超级电容器并联而不是 VSTOR 时、VSTOR 是否仍会降至0V?

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答上述问题:

    电容值为:CSTOR=4、7uF Cbyp=0、01uF

    VSTOR 需要170 ms 才能下降

    在 我禁用输入之前、超级电容器达到2、8V

    "当负载与超级电容器并联而不是 VSTOR 时、VSTOR 是否仍降至0V?" 是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felipe、

    输入端是否有电容器? 该电容器的值是多少?

    您可以尝试增大 VSTOR 上的电容。 此外、我想知道如果您降低 VBAT_UV 阈值会发生什么情况。

    如果原理图中显示了 BQ25504和周围元件的部分、可能会更容易? 然后我可以检查您的设置。 如果您不想在论坛上分享、我们可以将其移至私人讨论。

    -Joe